WÜRTH UND MICROSOFT STARTEN GEMEINSAM MIT HEVOLUS DIE PLATTFORM HOLOMAINTENANCE LINK: DAS SMART WORKING DES HANDWERKERS
Würth, Microsoft Italia und Hevolus Innovation haben in enger Zusammenarbeit ein weiteres Tor zur Zukunft aufgestoßen: Handwerker und Kleinunternehmen können mithilfe von Cloud Computing und Augmented/Mixed Reality ihren Kundendienst jetzt remote erbringen.
Neumarkt (Bozen), 20.05.2020
Würth, weltweit führender Vertreiber von Montage- und Befestigungsmaterial, und Hevolus Innovation starten gemeinsam mit Microsoft Italia die Plattform HoloMaintenance Link, mit der Handwerker Beratungs-, Support- und Wartungsanfragen interaktiv verwalten und remote erfüllen können, indem sie das Potenzial von Augmented und Mixed Reality nutzen. Der Kunde klickt einfach auf einen Link, den er per SMS, E-Mail oder Chat erhalten hat, und kann sofort die Unterstützung des Handwerkers seines Vertrauens in Anspruch nehmen und einen professionellen Videoanruf per Computer oder von einem beliebigen Mobilgerät aus starten.
Der Benutzer erlebt eine flüssige und dynamische Zusammenarbeit in Echtzeit, die durch visuelle und sprachliche Unterstützung erleichtert wird. So zeigt der Kunde dem Techniker mithilfe seiner Kamera die bestehende Situation, der daraufhin das Problem genau erfassen kann. Der Techniker erkennt somit nicht nur die Ursache des Ausfalls oder der Fehlfunktion, sondern kann seine Kunden aus der Ferne leicht Schritt für Schritt bei der Ausführung der notwendigen Tätigkeiten anleiten. Dabei nutzt er Augmented- und Mixed-Reality-Modelle, 3D-Animationen und technische Dokumentationen. Mittels grafischer Hinweise zeigt der Profi die Stellen und Komponenten, an denen Handgriffe auszuführen sind.
Während des Anrufs kann der Techniker Videos und Fotos des Einsatzes speichern, die auf einem Server archiviert werden und später jederzeit zur Verfügung stehen. Am Ende des Supports generiert HoloMaintenance Link automatisch ein Ticket mit der vollständigen Historie des Anrufs, einschließlich der Vorgänge in Augmented und Mixed Reality: Die Historie kann in der Folge genutzt werden, um auf sichere Weise einen Diagnosedatenpool zu erstellen und über Microsoft Dynamics 365 Field Service die CRM-Plattform des Unternehmens zu vervollständigen.
Um die Remote-Unterstützung weiter zu verbessern und noch fortschrittlichere Leistungen zu bieten, kann die Plattform gemeinsam mit dem holografischen Computer Microsoft HoloLens 2 verwendet werden, der die Remote-Unterstützung in komplexen Bereichen mit Hilfe von Mixed Reality ermöglicht. Wenn der Handwerker das Microsoft HoloLens 2 aufgesetzt hat, kann er zum Beispiel die digitalen 3D-Zwillinge der Anlagenkomponenten in der physischen Realität aus jedem Blickwinkel und in jedem Maßstab visualisieren und mit ihnen interagieren.
Bei Würth Italia stehen die Bedürfnisse der Kunden im Mittelpunkt. Daher freut sich das Unternehmen, diese Innovation den Handwerkern gerade jetzt in dieser für Italien schwierigen Zeit anbieten zu können. In diesem herausfordernden Moment wünschen sich die Kunden alternative und innovative Lösungen, die ihnen eine Fortsetzung ihrer Arbeit auch aus der Entfernung ermöglichen.
HoloMaintenance Link basiert vollständig auf innovativen Microsoft-Technologien, einschließlich Mixed-Reality-Funktionen und kognitiven Diensten, die in die Azure-Cloud-Plattform integriert sind. Dadurch ist die Lösung perfekt skalierbar und unterstützt mehrere Geräte und Mehrspieler. HoloMaintenance Link ermöglicht es dem Handwerker, im Smart-Modus zu arbeiten und so einen kontinuierlichen Support zu gewährleisten. Er erreicht seine Endkunden überall, egal wo sie sich befinden, und zu jeder Zeit. Die Plattform erhöht die Effizienz des Kundendienstes durch schnelle, lösungsorientierte Einsätze, die den Arbeitsablauf und die Kosten des Handwerkers optimieren, vor allem auch weil der Aufwand für vermeidbare Anfahrten entfällt. Indem Würth einen innovativen und effektiven Service bietet, wird somit die Wettbewerbsfähigkeit des Handwerkers auf einem Markt gestärkt, der zunehmend agile Arbeitsweisen verlangt.
Würth bietet die Möglichkeit, diese bahnbrechende Technologie einen Monat lang kostenlos zu testen. Weitere Informationen auf: www.wuerth.it/holomaintenance
HoloMaintenance Link
HoloMaintenance Link und Augmented Reality
Hevolus Innovation
Hevolus Innovation ist auf Forschung und Entwicklung innovativer Geschäftsmodelle für ein phygitales Kundenerlebnis spezialisiert. Hevolus Innovation ist Microsofts internationaler Partner für Mixed Reality, Gewinner des SMAU Innovation Awards 2019, Gewinner des Retail Week Awards 2020 in der Kategorie Game Changer und findet sich bereits auf der Liste der zehn europäischen Top-Lieferanten von AR/VR-Plattformen. Hevolus Innovation ist führend in der Welt der disruptiven Technologien (Mixed Reality, Augmented Reality, Virtual Reality, Künstliche Intelligenz, Microsoft Dynamics und Cognitive Services), die das Unternehmen nutzt, um in seinen Zielmärkten innovative Einkaufserlebnisse und Geschäftsstrategien zu entwickeln. Das Unternehmen richtet sich an die gesamte Einzelhandelsbranche und befasst sich für den multinationalen Konzern Würth mit Corporate Open Innovation. Die erfolgreichen Projekte betreffen einige Schlüsselsektoren des Konzerns, darunter Schreinerei, Kreuzfahrtschiff- und Yachtbau, Holzindustrie und produzierende Industrie.
www.hevolus.it
Microsoft
Microsoft wurde 1975 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von Software, Dienstleistungen und Internet-Technologien für das Informationsmanagement für Menschen und Unternehmen. Das Unternehmen bietet eine vollständige Palette von Produkten und Dienstleistungen, die es jedem ermöglichen, die Ergebnisse der eigenen Tätigkeiten zu verbessern - zu jeder Zeit, an jedem Ort und mit jedem Gerät. Alle Informationen über Microsoft finden Sie hier:
www.microsoft.com/it